This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS92LV1260:器件上的非 RoHS 材料位于何处?

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/907877/ds92lv1260-where-are-the-non-rohs-materials-located-on-the-part

器件型号:DS92LV1260

您好!

此问题与 P/N DS92LV12AMSA 有关。  我无法在"器件型号"字段中找到该特定器件。

我的问题与此组件的非 RoHS 状态有关。  我们希望购买此组件并通过"合金转换和再镀"流程对其进行处理。  我的问题是 、非 RoHS 材料位于该器件的什么位置?   非 RoHS 材料是否包含在器件内部或仅包含在器件引线上?

谢谢、

-马特·摩西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    我将看到我是否可以为您获取此信息。

    此致、

    I.K.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    该器件具有铅镀层,但我们不确定还有哪些产品不符合 RoHS 标准。 另请注意、此器件已停产、无法在 TI.com 上购买、因此应用和质量支持受到严重限制。  

    此致、

    I.K.