This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI84:连接问题

Guru**** 2930010 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI84

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/909630/sn65dsi84-connection-question

器件型号:SN65DSI84

大家好、

因为客户的 MIPI 侧设计是摄像头模块(640*480、30fps)、并且只有一个 MIPI 数据通道。
连接到桥时、桥会将数据传输到 LVDS 的4通道吗? 还是只有单通道 LVDS? 谢谢!

此致、
Sam Ting

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    SN65DSI84不能支持640*480 @30fps。 这将转换为~11MHz 的 LVDS 时钟频率。 SN65DSI84支持的最低 LVDS 时钟频率为25MHz。

    此致、

    I.K.