This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI86:接口论坛

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI86

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/909647/sn65dsi86-interface-forum

器件型号:SN65DSI86

尊敬的 TI 团队

我使用 SN65DSI86作为转接、将 MIPI 传输到 eDP。

请通过 attached.e2e.ti.com/.../unifi_5F00_panel-13_5F00_LCM-circuit.pdf 帮助您查看此 schmeatic

现在、我们有一个 promblem、即 SN65DSI86无法通过 AUX 通道读取 EDID。

您能不能帮助指导我们解决这个问题。

谢谢、

Edgar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Edgar

    电路原理图

    查看原理图、请选择在 TEST2引脚上使用上拉电阻器。  

    电池板是否需要在 AUXp/n 上有100k 上拉/下拉?

    EDID 读取问题

    您是否能够正确读取 DSI86 Dev ID 和 Rev ID (寄存器0x00至0x08)。 我想确保 DSI86 I2C 接口工作正常。

    如果您能够正确读取 Dev ID 和 Rev ID、请使用此序列读取 EDID。  

    此脚本将读取256字节的 EDID。





    ==== 启用 I2C_ADDR_CLAIM1===
    60 A1 />
    ==== 将 EDID 基础写入00 ===
    00 />
    ==== 读取256字节的 EEID====
    00 />

    谢谢

    David