This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM26LV32E-EP:过冲问题

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: AM26LV32E-EP, AM26LV32E, AM26LV32

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/909655/am26lv32e-ep-overshoot-issues

器件型号:AM26LV32E-EP
主题中讨论的其他器件: AM26LV32EAM26LV32

对于 AM26LV32E-EP 器件、我在很多地方使用过它、并且添加了33.2ohm 串联电阻后未发现任何+/-过 冲问题。  奇怪的是、上周我被告知、它表现出非常高的+/-Overshoot、直到将串联电阻值增加到两倍以上时、它们才能够纠正。 我还没有任何测量图片、因此我不知道它是多高/多低、或者它是否真的需要这么高的电阻值。 我不记得之前看到过任何异常过冲问题…。 是否有任何建议为器件添加大型串联电阻器?

这就是 AM26LV32E 输出信号在仿真中使用33.2ohm 电阻器时的样子、在测试点可以看到具有非单调边缘的波形、测试点靠近 AM26LV32E 器件。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、

    我认为一般而言、过冲更 涉及系统级信号完整性。 有关详细分析、请参阅本应用手册的图14 (第15页)。

    www.ti.com/.../snla027b.pdf

    应用的数据速率和距离是多少?  是否在 AM26LV32的输入端放置了任何端接? 如果没有、这可能是最简单的解决方案。 另一个想法是、除了添加串行电阻器外、您还可以考虑在总线上添加差分电容器(在 A 和 B 之间)。

    此致、

    Hao