您好、先生、
我的客户希望在其设计中使用 TPS65982作为 PD。 在一种情况下、它们的器件需要在电池电量耗尽模式下启动并进入 DFP/接收端以输出 DP 信号。 有可能吗? 我们可以检查任何参考 pjt 吗? 我们构建的项目当前无法在无电电池模式下接受到 DFP 的 DR 交换、而无需自供电(这意味着现在在无电电池模式下为 PP_Cable 电源输入)。 感谢你的善意帮助。
此致、
程介南
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、先生、
我的客户希望在其设计中使用 TPS65982作为 PD。 在一种情况下、它们的器件需要在电池电量耗尽模式下启动并进入 DFP/接收端以输出 DP 信号。 有可能吗? 我们可以检查任何参考 pjt 吗? 我们构建的项目当前无法在无电电池模式下接受到 DFP 的 DR 交换、而无需自供电(这意味着现在在无电电池模式下为 PP_Cable 电源输入)。 感谢你的善意帮助。
此致、
程介南
您好、Gary、
查看 EVM 的设计文件、我记得 EVM 不适用于此用例。 为了提供 VCONN 并成为 DFP、必须向 PP_CABLE 提供5V 电压、并向 VIN_3V3提供3.3V 电压。 然后、您必须清除电池电量耗尽标志才能恢复正常行为。 在这样的系统中、PD 控制器将向系统提供高压协议、这将为电路供电以启用电池以及5V 和3.3V 电源。 然后、嵌入式控制器将清除电池电量耗尽标志、以便 PD 控制器可以接受 VCONN 交换并成为 DFP
尊敬的 Adam:
我使用应用配置组设置+ GPIO 来清除电池电量耗尽标志并切换到 DFP、我的器件成功进入交替模式。 谢谢。
但是、还有另一个问题。 该软件狗不会发送 HPD 信号、因此无法建立 DP 连接。 我们使用普通 NB、没有问题。 我们是否可以使用任何命令来请求外部设备重新发送 HPD?
此致、
Gary