This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS110DF111:问题

Guru**** 2930080 points

Other Parts Discussed in Thread: DS110DF111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/909801/ds110df111-questions

器件型号:DS110DF111

您好、专家、

客户会在电路板上安装两个 DS110DF111和两个 CPU。 一个位于 CPU 之间、另一个位于 CPU 和 SFP+之间。 我是否可以向您学习系统块连接是否正确、以便将两个重定时器都设置为具有各自 EEPROM 的主模式? 它们是否可以共享同一个 EEPROM?

谢谢、

Allan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allan、

    只要同时需要加电和断电、它们就可以共享同一个 EEPROM。  下面是有关如何实现此类应用的应用手册的链接。

    www.ti.com/.../snla245

    我们有一个很好的 GUI、它有助于创建对重定时器进行编程所需的 EEPROM 数据。

    www.ti.com/.../SIGCONARCHITECT

    您可以通过上面的链接下载 GUI 和重定时器配置文件。

    此致、

    Lee