This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LBC180A:浪涌性能数据:SN65LBC180A

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65LBC180A, THVD1552

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/909729/sn65lbc180a-surge-performance-data-sn65lbc180a

器件型号:SN65LBC180A
主题中讨论的其他器件: THVD1552

您好!

您能否告诉我们 SN65LBC180A 上的浪涌性能数据?

我们知道、最新的 RS485器件"THVD1552"具有可应对1kV 浪涌(IEC 61000-4-5)瞬态的保护电路。  您在 SN65LBC190A 上是否有任何类似的数据?   请向我们提供建议。   我将为下一个项目推荐 THVD 器件。  

谢谢、此致、
M.Hattori。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hattori-San、您好!

    遗憾的是、据我所知、我们尚未在 SN65LBC180A 上执行 IEC 61000-4-5。  不过、该器件的设计不能承受超过数据表中 ESD 额定值的瞬态应力、因此我不希望它在任何重要级别上支持 IEC 61000-4-5。  如果浪涌容差是系统级要求、我建议实施外部保护电路、例如 TVS 二极管或气体放电管、以防止对收发器造成压力。

    此致、
    Max Robertson