This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD2EUSB30:可以将 TPD2EUSB30DRTR 用于 USB2.0连接器

Guru**** 2895520 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD2EUSB30

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/909517/tpd2eusb30-can-tpd2eusb30drtr-be-used-for-usb2-0-connector

器件型号:TPD2EUSB30

TPD2EUSB30DRTR 是否可用于 USB2.0连接器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jazz、

    TPD2EUSB30在 DRT 封装中具有0.7pF 的低电容、在 DQA 封装中具有0.8pF 的低电容。 这些低电容将允许器件以 USB2.0数据速度运行、而不会影响信号完整性。 为了验证、您可以查看第6.6节中的插入损耗图典型特性、其中 USB2.0数据速度(480Mbps)的插入损耗为0dB。

    该器件还提供4级 IEC 61000-4-2接触 ESD 保护和5A IEC 61000-4-5浪涌保护功能。

    此致、

    Andy Robles