This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1046EVM:TUSB1046EVM

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/909106/tusb1046evm-tusb1046evm

器件型号:TUSB1046EVM

原理图的另一个实例不能使 EVM 成为我的 EVM。  我需要正确的原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    *匹配 EVM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    您的 EVM 上是否有修订信函? 请接受我朋友的请求、以便我可以通过 E2E DM 向您发送原理图。 完成后、请在您的原始主题上发帖。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有。  USB3连接器为扁平且宽、而不是传统 B 型。 可用原理图中的 Board_12V 跳线为 J4而不是 J18。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    请接受我朋友的请求、以便我可以通过 E2E DM 向您发送原理图。 完成后、请在您的原始主题上发帖。