This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65982:传统(无电力输送)充电设备的数据角色是什么?

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/909083/tps65982-what-is-data-role-of-legacy-no-power-delivery-charging-device

器件型号:TPS65982

大家好、

提前感谢您的帮助。

我已将 USB 传统5V 充电器插入原型板。

0x1A 状态寄存 器字段  PlugPresent 显示:1B (插头存在、有关详细信息、请参阅 ConnState。)

0x1A 状态寄存器中:

DataRole 字段:(指示连接后 PD 控制器数据角色的当前状态。)

0b:PD 控制器为 UFP 或端口被禁用/断开。

1b:PD 控制器为 DFP -

我得到 0b。 那么、我的器件端是 UFP、合作伙伴的角色是 DFP 吗? 传统充电器又称主机设备?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yevhen、

    对于 Type-C 和 BC1.2等传统连接、数据角色与电源角色直接相关。 因此、如果器件用作 Type-C 接收器、那么它也是 UFP。 对于源 DFP、反之亦然。 只有 Type-C PD 允许器件在 PD 协商后同时充当源端和 UFP。

    希望这有助于回答您的问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。

    可以通过 OTG 电缆连接到 Type-C 的旧智能手机的情况如何?
    是否有任何适配器用于连接 OTG 电缆和 Type-C 母端口?

    在这种情况下、数据和电源角色的行为是怎样的? 我如何区分通过这种方式连接智能手机和传统5V 充电器?

    (导致 OTG 智能手机也通电)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    OTG 也是如此。 Type-C PD 是唯一允许您成为拉电流/UFP 或灌电流/DFP 的协议。 所有其他协议都是 fiXian、其中数据角色与电源角色直接相关