This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLK1501:TLK1501尺寸大、我需要小尺寸作为接收器

Guru**** 2815635 points

Other Parts Discussed in Thread: TLK1501, TLK1221

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/908127/tlk1501-tlk1501-is-big-size-i-need-a-small-size-as-receiver

器件型号:TLK1501
主题中讨论的其他器件: TLK1221

降级器、

现在、我需要使用反序列化来处理 TLK1501 (用作串行化)。

由于 TLK1501集成了串行化和反串行化、因此其尺寸非常大、我们无法在设计中使用它。

我们需要一个小尺寸 解串器来使用 TLK1501进行设计。

非常感谢您的促销。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以将 TLK1221作为替代器件。

    https://www.ti.com/product/TLK1221

    此致、

    Rodrigo Natal

    HSSC 应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rodrigo:

    我需要16位接收器。

    TLK1221 无法满足要求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的澄清。 遗憾的是、我没有其他 TI 建议可用。

    因此、

    Rodrigo Natal

    HSSC 应用工程师