This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI84:DSI 调谐器问题

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI84, SN65DSI85

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/909176/sn65dsi84-dsi-tuner-questions

器件型号:SN65DSI84
主题中讨论的其他器件: DSI 调谐、SN65DSI85

各位专家、您好!

我的客户在使用 DSI 调谐器时有疑问。 请参阅下图、右半部分是启用测试图形结果、左半部分是禁用测试图形结果。

Q1:禁用测试模式时 ,0x36 Vertical Back_Porch、0x38 H_front_Porch 和0x3A v_fornt_Porch 将全部为0。 这是否意味着我们可以在禁用测试模式时将这3个电筒设置为0? 如果是、SN65DSI84如何知道此焊枪值?

Q2:禁用测试模式时,0x24/0x25全为0,这是否意味着 SN65DSI84 在禁用测试模式时不需要知道 Vertical _display_size? 如果是、SN65DSI84如何知道 Vertical _display_size 值?

问题3:他们的小组为1920 * 1080,车/车位将覆盖一半(960 * 1080)和一半(960 * 1080)。 但是、当禁用测试模式时、0x20和0x21被设置为1920。 启用测试模式时 、0x20和0x21设置为960。 我们想知道它是否正确。

Q4:TI 是否建议启用或禁用测试模式?

问题5:txt。 DSI 调谐器生成的文件包括 0x13、0x22、0x23、0x26、0x27、 0x2a 0x2b、0x2e、0x2F、0x32、0x33、 0x35、0x37、0x39、0x3b、0x3D、 0x3E 这17个寄存器全部为0、但我们在数据表中找不到这些寄存器。 我们是否必须遵循 txt。 以填充 SN65DSI84寄存器、还是可以跳过这些寄存器?  

非常感谢您的帮助!!

此致、

Ann Lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ann:

    请参阅数据表中的寄存器说明。 其中一些寄存器仅是测试模式寄存器、因此如果不使用测试模式、它们的值无关紧要、这就是 DSI 调谐器将它们设置为0的原因。  

    2.见上文。 SN65DSI84仅对线条进行计数、以了解垂直显示尺寸。

    3.测试模式仅适用于带有 DSI84的 CHA,这就是为什么水平设置加倍以匹配显示屏的原因。

    4.仅在使用测试模式时启用测试模式。

    这些寄存器用于 SN65DSI85。 它们不包含在 SN65DSI84中、因此它们都应为0。 如果这些寄存器在生成的 txt 文件中不为0、则客户应这样做。

    此致、

    I.K.