This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] USB 3.1 Gen2或3.1 10G 控制器 IC (包含 PCIe G3 x1)。

Guru**** 2752855 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB7340, TUSB7320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/909178/usb-3-1gen2-or-3-1-10g-controller-ic-pcie-g3-x1-included

主题中讨论的其他器件:TUSB7340TUSB7320

我正在寻找 USB 3.1 Gen2或3.1 10G 控制器 IC (包含 PCIe G3 x1)。 你有什么建议吗?

 

您能否向我发送适用于贵公司的 USB 3.1/3.2第2代控制器发展蓝图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们只有5G USB 控制器、没有10g 控制器的路线图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、您能与我分享5G USB 控制器发展蓝图吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们拥有5G 主机控制器、如 TUSB7340和 TUSB7320。