请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DP83869HM 大家好、
客户正在使用我们的 DP83869HM、您能帮您仔细检查随附的原理图吗? 尤其是但不限于以下项目。 非常感谢!
第一种是光纤模式、第二种是铜线模式、两者都是 RGMII MAC 接口、速度为100M 或1000M。 功率电容器放置在其他原理图页面中、无需担心。
它们希望通过寄存器配置 DP83869HM、而不是使用外部自举电阻器、但 PHY 地址只能通过 RX_D0和 RX_D1中的硬件自举配置、因此它们只保留 RX_D0和 RX_D1引脚中的上拉和下拉电阻器、移除了所有其他硬件自举电阻器。 请参阅随附的原理图。 正确吗?
对于 XI 引脚、由于 VDDIO 为3.3V、它们是否需要将电容器分压器连接到 XI 引脚?
MDIO (引脚41 2.49kR 上拉)和 RESET_N (引脚43、10kR 上拉)中的上拉电阻值是否过大?
对于光纤模式、是否需要将 SD (引脚24)连接到 SD/LOS 引脚 pf SFP 收发器?
如果原理图有任何其他问题、欢迎您发表评论!
谢谢!
是的