This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5USBC41:输出被禁用时 FLT 信号是否工作?

Guru**** 2695895 points

Other Parts Discussed in Thread: TS5USBC41

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/908891/ts5usbc41-does-flt-signal-work-when-output-disabled

器件型号:TS5USBC41

TS5USBC41具有过压保护功能以及开漏故障指示器输出、当 D+/D-引脚上存在过压情况时、该输出会拉低。

 当 TS5USBC41"待机断电"时、即输出使能信号失效(通过将 NOE 引脚拉至 Vcc)、故障指示灯输出是否也工作? 我想知道是否可以在启用 TS5USBC41之前读取 FLT 引脚以检查过压情况、而不是必须先启用它、并且可能在 OVP 启动前将过压传播到我的系统中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当 OE 引脚为高电平时、OVP 仍然工作。