您好!
我正在尝试通过 SPI 配置 TCAN4550寄存 器、并且由于读取和写入操作正在成功执行、我能够成功地与器件通信。 但是在运行期间、有时读取 SPI 状态寄存器(0x000C)时会出现错误。 读取寄存器时得到的值是0x0001000A。 错误是"SPI 读取序列结束时传输的数据较少、然后请求的数据较少"。
请指导我们了解上述错误的可能原因。 如果我们需要检查其他参数以确定错误原因、请告知我们。
如果您需要更多信息、请告诉我。
此致、
Kumar Achutosh
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我正在尝试通过 SPI 配置 TCAN4550寄存 器、并且由于读取和写入操作正在成功执行、我能够成功地与器件通信。 但是在运行期间、有时读取 SPI 状态寄存器(0x000C)时会出现错误。 读取寄存器时得到的值是0x0001000A。 错误是"SPI 读取序列结束时传输的数据较少、然后请求的数据较少"。
请指导我们了解上述错误的可能原因。 如果我们需要检查其他参数以确定错误原因、请告知我们。
如果您需要更多信息、请告诉我。
此致、
Kumar Achutosh
尊敬的 Eric:
执行 CAN 帧发送序列时会发生这种情况。 下面提到的是序列。
空 CANFD_Test (空)
{
静态 uint8_t dataPayload[64]={0};
/*定义我们要发送的 CAN 消息*/
TCAN4x5x_MCAN_TX_Header 接头={0};
header.DLC = MCAN_DLC_64B;
header.ID = TX_identifier;
header.FDF = CANFD_ENABLE;
header.BRS = BRS_ENABLE;//位速率开关被启用
header.EFC = 0;
插头.mm = 0;
header.RTR = 0;
header.XTD = 0;
header.ESI = 0;
Transmit _CANFD (头文件、数据有效载荷);
/*接收 CAN 帧*/
Receive_CANFD (dataPayload);
}
发送功能:-
无效
Transmit _CANFD (TCAN4x5x_MCAN_TX_Header *标头、uint8_t *数据有效载荷)
{
TCAN4x5x_MCAN_WriteTXBuffer (0、标头、数据有效载荷);
TCAN4x5x_MCAN_TransmitBufferContents (0);
}
如果您需要更多信息、请告诉我。
此致、
Kumar Achutosh
尊敬的 Eric:
我们使用 int 引脚中断来检测 CAN 接收事件、因为这是连接到 PCB 中 MCU 的唯一中断信号(未使用 GPIO1引脚)。 我们看到软件由于持续点击中断而卡住。 在我们的测试中、我们现在已经禁用了接收部分、并且我们有一个虚拟中断处理程序 、由于中断持续被命中、软件在该处理程序中被卡住。
下面提到的是中断处理程序。
CY_ISR (CAN_FD_RX_INTERRUPT_INTERRUPT)
{
TCAN4x5x_Device_ClearInterruptsAll();
}
此致、
Kumar Achutosh
尊敬的 Eric:
我已经读取了两个寄存器。 寄存器0x000C、我得到值"0x00000008"、读数0x0820我得到"0x000004A0"。 在删除 SPI 读取后,我在0x000C 寄存器中没有得到 SPI 错误,但正在读取寄存器0x0820,我正在得到值0x000004A0,错误是 CAN 错误,仍然 是软件卡在中断中。
如果您需要更多信息、请告诉我。
此致、
Kumar Achutosh
库马尔
寄存器0x0820中显示的错误为 CAN 静默、CAN 错误和全局错误。 CAN 错误是 CAN 静默和 CAN 主中断的逻辑或、全局错误是寄存器0x0820中任何中断的逻辑或。 因此、CAN 静音标志是导致其他两个标志升高的原因、如果总线在~850ms 内没有通信、CAN 静音标志升高(请参阅数据表中的 tsilence 参数)。 一旦您在写入时清除此中断、然后继续 CAN 消息传递、它就不会再显示、并且 nINT 引脚将不再切换为低电平以中断软件。
如果希望此中断不再切换中断引脚、也可以通过向寄存器0x0830中的位10写入0来禁用 CAN 静音中断。
如果您有任何疑问、请告诉我。
此致、