This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TFP401A:具有18位分辨率显示屏的 TFP401A

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TFP401A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/908130/tfp401a-tfp401a-with-18-bit-resolution-display

器件型号:TFP401A

您好!

我们有一个具有18位分辨率 LCDET057090DHU  (并行 RGB666接口)的仪器

由于电流驱动器即将过时、我们尝试将其更改为使用 HDMI 端口连接到 TFP401A、然后再连接到显示屏。

由于 TFP401A 具有24位输出且 LCD 具有18位、因此连接设置 如下:        

TFP401A R2-R7 连接 到 LCD R0至 R5

TFP401A G2-G7  连接 到 LCD G0至 G5

TFP401A B2-B7  连接 到 LCD B0至 B5

 使用上述连接时,图像质量不如原来的质量好。

根据我的理解、TFP401A 将 HDMI 解码为24位分辨率、如果 bit0和 bit1未连接、肯定会缺少一些信息。

请告诉我这是否是我们能得到的最好的吗? 是否有任何方法可以利用 bit0和 bit1来提高图片质量?

谢谢、此致、

Jenny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jenny、

    这是有道理的、因为您要丢弃位。 除了切换到24位 LCD 外、您不能执行任何操作。

    此致、

    I.K.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 I.K.:

    这是否意味着这个 问题的答案 应该是"否"?

    此致、

    Jenny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、没错。

    此致、

    I.K.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。