This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TVP7002:如何处理25Hz 输入

Guru**** 2855850 points

Other Parts Discussed in Thread: TVP7002, LMH1981

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/909091/tvp7002-how-to-work-with-25hz-input

器件型号:TVP7002
主题中讨论的其他器件: LMH1981

我在另一篇文章中读到、如果我要添加 LMH1981、TVP7002可以在低帧速率为25Hz 的情况下工作。

您能批评 TVP7002和 LMH1981之间的连接吗?

在这种情况下、寄存器设置应该是什么?

谢谢、

YONI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yoni、

    遗憾的是、我们无法支持有关 TVP 系列器件的任何查询。

    产品文件夹中已经提到了这一点

    https://www.ti.com/product/TVP7002

    对由此给您带来的不便和缺乏指导表示遗憾。

    雷克斯