This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA6408A:内部引脚行为

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: TCA6408A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/908974/tca6408a-int-pin-behavior

器件型号:TCA6408A

大家好、团队成员

您是否会建议在加电时 INT 引脚上会发生什么行为?

我的客户希望判断 TCA6408A 是否启动

检查 INT 引脚的 H 或 L。是否可以检查?

请查找随附的连接电路图。

谢谢

此致、

Shidarae2e.ti.com/.../TCA6408e.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Shidara、

    您是否会建议在加电时 INT 引脚上会发生什么行为?

    它应该加电为取消置位(高电平)、除非加电后任何 GPIO 发生变化。

    "我的客户想判断 TCA6408A 是否启动

    检查 INT 引脚的 H 或 L。是否可以检查?"

    从您所示的图表中、INT 引脚在 V_1启动时将为高电平、并应在 V_2加电后保持高电平。 CPU 不会看到 INT 切换。

    尽管如此、您可以在其中一个 GPIO 的输入端(其中一个)上放置一个 RC 电路、以便在 V_2上电后延迟后使 INT 翻转。

    -Bobby