This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS25BR100:适用于 SGMII 和 PCIe 的 CML 中继器转接驱动器

Guru**** 2870880 points

Other Parts Discussed in Thread: DS25BR100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/908733/ds25br100-cml-repeater-redriver-for-sgmii-and-pcie

器件型号:DS25BR100

尊敬的 TI:

我正在为您的中继器/转接驱动器(而不是重定时器)寻找选择指南。

该接口是 SGMII 的 CML、可能是 PCIe 第1代或第2代。

您能帮我选择指南和一些可能的选择吗?

也与此相关。 PCIe 在 TX 线路上具有直流阻断电容器、在 RX 上具有 SGMII 或以太网。

链路两侧 (TX 发送器和 RX 接收器上)是否有电容器?如果有、电容器的值是否必须改变?

非常感谢 TI!

Ned