This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB2046B:插入主机时 USB 电源超出问题...

Guru**** 2895520 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB2046B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/908863/tusb2046b-usb-power-exceed-issue-while-plug-on-host

器件型号:TUSB2046B

尊敬的 Sirs:

我的客户在其设计中使用 TUSB2046B 集线器!

但是,当它们插入 USB 主机时,Win10可以检测到设备,但会发出“USB power exceed”消息...

客户甚至没有在下行端口上连接任何器件、他们还发现6MHz 晶体在这种情况下无法工作。

您能帮我提供有关该问题的建议吗?

谢谢。

e2e.ti.com/.../J7E_5F00_hub_5F00_bd_5F00_2020_5F00_0415a.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    TUSB2046B 集线器实现被标记为总线供电、并且此主机似乎无法支持该配置。  客户需要将设置更改为 BUSPWR = 0、并提供外部电源为所有下行端口供电。  

    具有未连接的下行端口的集线器将进入挂起模式、时钟将停止运行、这就是晶体关闭的原因。

    此致、

    JMMN