This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB522P:IBIS 模型通道损耗注意事项

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB522P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/908950/tusb522p-ibis-model-channel-loss-consideration

器件型号:TUSB522P

您好专家、

对于转接驱动器模型(TUSB522P)

1. Rx 型号(文件名:RX_generic.IBS)是否包括电缆型号和 CTLE? 或者、我应该在通道末端自行实施3m 电缆模型和 CTLE?

2.当我进行仿真时 ,我们是否需要考虑任何 PCH 影响(例如:CPU 封装、缓冲器、焊盘损耗)?

 

dB 损耗内包含哪些组件?(例如:CPU 封装、缓冲器、焊盘损耗)或仅 PCB 损耗-10.5dB?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oliver、

    1. RX_generic.IBS 文件不包括电缆模型或 CTLE 的损耗。 3 m 电缆模型应通过 SNP 块单独实施。 CTLE 可通过 RX_DIFF 块实现。

    可以包含这些值、但此处主要使用 PCB 损耗。 TX 性能通常在输出端测量、同时考虑这些封装损耗。

    3.您所指的是什么 dB 损耗? 通常、相对于发送器输出端和 接收器输入端之间的通道或损耗列出 dB 损耗。