This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LBC172A:接口论坛

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LBC172A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/908693/sn65lbc172a-interface-forum

器件型号:SN65LBC172A

大家好、

我与一位客户合作、他对 SN65LBC172A 的短路保护行为有疑问。

  1. 短路条件是否定义为输出电流拉电流或灌电流≥200mA 的条件?
  2. 在短路保护时、输出是否进入高阻态?
  3. SN65LBC172A 需要多长时间才能从短路情况中恢复?

提前感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeston、

    当引脚被外部电压源强制时、会发生短路情况。 例如、如果输出引脚设置为低电平、但从外部上拉至高电平、则它将灌入电流。 该规范规定、只要电压低于12V、该灌电流最大值就限制为200mA。

    输出不在高阻态、但 正在驱动。  

    接下来会发生什么 情况、具体取决于是否触发过热保护。 如果 功率耗散 未产生足够的热量、器件可能会一直处于短路状态。

    如果您有更多问题、请告诉我。

    此致、

    Hao