This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9306:使用非标准电压

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/908866/pca9306-using-non-standard-voltages

器件型号:PCA9306

您好!

PCA9306能否仅在数据表中提到的标准电压之间进行电压转换? 我需要在3.3和4.6V 之间进行转换。 有可能吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karthik、

    是的-这是一款模拟器 件、能够在低于建议最大值5.5V 的任何电压电平下运行。数据表中列出的分立式电压仅供参考、因为这些是常用值。

    此致、
    最大