This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD1S414:方框图问题

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/908836/tpd1s414-block-diagram-question

器件型号:TPD1S414

您好的团队,

快速检查、在所示的 d/s 方框图中、VBUS_CON 和 VBUS_SYS 的直流电容是否连接到 GND 右侧?

方框图似乎忘记添加节点,这会使客户感到困惑,请帮助检查此问题,谢谢!

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再添加一个问题、客户还询问 Vbus_con cap 是否可以设置为2.2uF?

    我认为这方面没有问题,虽然 d/s 中的典型值为1uF,但最大值高达50uF。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    是的,两个接地连接在一起,它应该在那里有一个节点。图中显示的连接不清晰。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Micheal:

    感谢您的及时反馈,您是否也能帮助您快速查看第二个问题(Vbus_con cap)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    是的、2.2uF 电容值应该没有问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、  

    感谢您的检查!

    Andy