This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLK110:引脚对引脚兼容的替代产品

Guru**** 2583445 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/908645/tlk110-pin-to-pin-compatible-alternative

器件型号:TLK110
主题中讨论的其他器件:DP83825

您好!

 TLK110PTR 是否有引脚对引脚兼容的替代产品? 如果不是、 除了 DP83822IRHBR、最接近的器件可以替换为(最好接近引脚对引脚兼容)的器件是什么?  

感谢您的建议。

此致、

Gokhan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gokhan、

    我们有两个新的100Mbps PHY:DP83826和 DP83825。 它们的 MAC 引脚和 MDI 引脚与 TLK 器件位于相似的一侧。 此外、这些新器件具有更高的集成度、并且不需要 TLK 中的许多引脚。

    您可以查看这些内容并满足您的要求。

    --

    此致、

    Vikram