This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8041:如何对 TUSB8041 EEPROM 进行编程

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB8041

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/903088/tusb8041-how-to-program-tusb8041-eeprom

器件型号:TUSB8041

您好、先生、

我们计划在我们的项目之一中使用 TUSB8041、对此我有一些疑问-  

如何对 TUSB8041 EEPROM 进行编程?  

2.我可以从其中下载适用于 Windows 的 TUSB8041 GUI 编程器软件  

3.我没有将 EVK 板用于此 TUSB8041。 那么、如何 使用 GUI 编程器或任何其他受支持的编程器对此 TUSB8041进行编程?  

4.我想配置 VID、PID 和一些其他可配置的 EEPROM、以便我如何进行配置?  

5.可以通过 TUSB GUI 软件配置上述参数? 或者我如何做到这一点?


谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    对上述问题的任何建议或答复。  

    谢谢、
    Maneesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请接受我的朋友的请求、我将向您发送实用程序。  EEPROM 编程通过 USB 工作、无需 EVM。

    此应用手册适用于器件的更新版本、但可用作生成 EEPROM 文件的参考。

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JMMN、您好!

    感谢您的回复。  

    我已接受您的朋友请求。

    请帮助我找到上述问题的答案。  

    此外、我没有任何 TUSB EVK。 我只有 TUSB8041 IC、那么如何使用 GUI 对其进行编程?  
    您能否提供步骤或任何用户手册?  


    注:-我的电子邮件 ID 是- maneeshsingh1920@gmail.com

    谢谢、  

    Maneesh




  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Maneesh、

    我已发送该工具、其中包含一个用户指南。  您可以使用 TUSB8041在电路板上安装空白 EEPROM、将电路板连接到运行编程实用程序的 USB 主机、然后选择集线器并加载 EEPROM。   

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JMMN、您好!

    您能否同时向我发送实用程序和用户指南。 我刚刚制作了一个 TUSB4041板、我正在等待该 GUI 进行编程。

    ppothen@tartansense.com

    谢谢、

    Prakash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请接受我的朋友的请求、我将直接将其发送给您。

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 接受。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送该实用程序。 感谢您的帮助。