This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:链路未建立

Guru**** 2422600 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/908272/dp83869hm-link-not-coming-up

器件型号:DP83869HM
主题中讨论的其他器件:DP83869

您好!

我们在 RGMII 至启用了自动协商的铜缆模式下使用 DP83869。 RGMII 侧连接到 Zynq FPGA (PS 部分)

有关原理图、模式设置、复位 时序和 MDIO 寄存器值、请参阅随附的文档。

当线路侧连接到 PC 时、链路不会建立。 请参阅随附的 MDIO 寄存器值。 您能不能建议 DP83869链路不出现的原因。

如何进行进一步调试? e2e.ti.com/.../TI-Forum-DP83869-Issue.pdfWe检查了变压器到 RJ45的连接  

谢谢

Jinto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jinto、您好!

    您可以尝试以下操作:

    1.在固定速度模式(所需速度)下强制869HM,然后查看是否有链路连接(以控制与链路伙伴的自动协商问题)。

    2.当您在自动协商模式中看到链路断开时,您能否尝试写入寄存器0x001F = 8000并查看是否与链路伙伴重新建立了链路(它会重新启动自动协商状态机)。

    --

    此致、

    Vikram  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    强制 DP83869进入10Mbps 模式。 静止链路未出现。 将尝试 设置寄存器0x001F = 8000

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vikram、

    我们尝试写入寄存器0x001F = 8000、但仍然不幸运;链路仍处于关闭状态。

    此致、

    SENTHILKUMAR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通过写入 寄存器0x001F = 8000重新启动自动协商。 STI 链路断开

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vikram、

    我们尝试了环回、链路状态出现在模拟和数字环回中。

    请向我们建议在获取外部 PC (RJ45)的链路状态时可能出现的问题

    此致、

    SENTHILKUMAR R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jinto:Senthil、

    我再次查看了原理图、但找不到任何明显的链路故障原因(尽管连接在连接器公共端子两侧的电容器不是数据表中推荐的)。 使用的电缆长度也是多少:大于100m?

    我们可以尝试以下操作来查看问题所在的位置:

    1.环回:我看到您已经尝试过,它正在显示链接。

    2.链接相同的两个板而不是 PC。它是否起作用?

    3.我们可以尝试其他任何链接合作伙伴吗? 确切地说、当869上尝试强制模式时、链路伙伴也配置为正确的强制模式或自动协商模式。。。对吗?

    4.测量引脚40上的时钟频率。 它是否符合25MHz +/- 50ppm 规格?

    5.您能否读取寄存器0x01DF 以查看设置模式是否正确锁存?

    --

    此致、

    Vikram   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Vikarm

    我们可以将其固定到端口镜像。 由于 FPGA 内部上拉、端口镜像已启用。 我们分步回路(RGMII 回路、模拟回路和100Mbps 的外部回路)来计算它