This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL16C754B:Theta ja 和 jc

Guru**** 2550550 points
Other Parts Discussed in Thread: TL16C754B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/903490/tl16c754b-theta-ja-and-jc

器件型号:TL16C754B

您好!

 TL16C754B 的 Theta ja、Theta JC 值是多少?

此致、

Vishak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Vishak、

    我需要提交热仿真、以便为您获取 θ 值。

    返回时间可能长达2周、但有时如果队列较低、我们可以在几天内返回。

    如果您在该时间段内没有听到回复、请发布回复。

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vishak、

    以下是 TL16C754BFN 的热性能结果

    -Bobby