This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CAN 收发器中 TXD 和 RXD 信号的更多信息

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/908652/about-txd-and-rxd-signal-in-the-can-transceiver

主题中讨论的其他器件:TCAN1043-Q1

大家好、

我知道 TX 信号是"发送信号"、RX 信号是"接收信号"、但为什么 RXD 信号在 TXD 信号随着传播时间的推移而下降。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gary、

    RXD 引脚通过 CAN 总线上的 CANH 和 CANL 引脚监控器不断回读。 由于 TXD 传输到 CAN 总线、RXD 引脚将会将相同的数据与通过收发器传播的信号所产生的延迟一起反射回来。 正是通过这种方式、CAN 协议也可以在自身的传输过程中检测错误、或者检测是否已丢失仲裁。 如果控制器看到的数据与其知道要传输的数据不同、则在仲裁过程中会将其标记为错误或丢失。

    此致、