This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM26C31:电机应用

Guru**** 2914610 points

Other Parts Discussed in Thread: AM26C31, AM26LS31

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/908360/am26c31-application-in-motor

器件型号:AM26C31
主题中讨论的其他器件: AM26LS31

大家好、

只是一个一般性问题。

客户反馈 、AM26C31在通过差分线路驱动器与伺服驱动器连接时很容易损坏。 但是、AM26LS31测试良好、未损坏。

因此,客户希望了解我们是否知道 AM26LS31比 AM26C31更适合电机应用?

谢谢!

Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、

    恐怕这里没有一个简单的答案。 您是否知道故障原因?  这两个器件具有相似的 ESD 额定值。 AM26LS31的输出最大绝对电压为5.5V、而 AM26C31的输出最大绝对电压为-0.5V 至7V。 总线上干扰的特征可能是唯一的、它会触发 AM26C31、但不会触发 AM26LS31。 另 一个推测是、如果过流流入器件、有时 基于双极工艺的旧器  件具有更宽的金属、并且可以承受更大的电流。  如果无法捕获故障波形、您可能需要发送 FA 器件。

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    谢谢!

    如果我有更多信息要分享、让我们离线讨论一下、谢谢!

    Andrew