This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRS3253E:使用 VL 进行电平转换?

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: TRS3253E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/908365/trs3253e-level-shifting-using-vl

器件型号:TRS3253E

大家好、

应用是 IPC 板、UART (1.8V)至 RS232 (3.3V)。

客户希望验证"电压电平转换器"与 TRS3253E VL 引脚的功能类似。

客户是否可以按照以下方式简单地设置 VL = 1.8V 将1.8V 转换为3.3V?

如果不建议这样做、建议采用哪种解决方案来替换它?

谢谢。

第二个问题是客户不了解最大功率耗散规格的含义。

是否说、当所有输出短路时、器件可承受高达1.8W 的功率? 或者、我是否可以了解器件在这种情况下会遇到什么情况? 谢谢!

Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、

    是的、1.8V UART 可以通过设置 VL=1.8V 与 RS232配合使用。

    对于功率耗散、我认为计算结果显示了环境温度为85c 时产生150C 结的最大值、这并不意味着这种情况在应用中会发生。 如果您有更多问题、请告诉我。

    此致、

    Hao   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢!