This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TFP401A:无信号输入的不稳定输出像素时钟

Guru**** 2392215 points
Other Parts Discussed in Thread: TFP401A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/907121/tfp401a-unsteady-output-pixel-clock-with-no-signal-input

器件型号:TFP401A

我经历了几次电路板迭代、尝试解决此问题。 当不存在输入 HDMI 信号时、odclock 引脚会随机从高电平切换到低电平。 它仅在加热垫被焊接、接地或未焊接时才会工作、在未焊接时、我根本看不到时钟上的脉冲、结果是在解平衡大约10分钟后、LCD 屏幕上出现白光。 在上电循环和信号预置后、LCD 将会修复。 如果未焊接、则无论没有信号持续时间、都不会出现此问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Justin、

    您能否分享这种行为的范围快照?  

    此致、

    I.K.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    底部是焊接到 GND 的中央散热垫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Justin、

    底部的图片实际上是预期的行为。  TFP401A 设计用于在无输入(1-2 MHz)的 ODCK 上实现自由运行时钟输出。 焊接不应影响此处的焊接、因此在未焊接散热焊盘时没有输出很奇怪。   

    此致、

    I.K.