This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] P82B96:上拉电压

Guru**** 2933630 points

Other Parts Discussed in Thread: P82B96

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/908126/p82b96-pull-up-voltage

器件型号:P82B96

大家好、

在长距离缓冲器配置中使用 I2C 缓冲器(P82B96)时(图13。 数据表中的远距离 I2C 通信)、
请告诉我们长距离电缆侧的上拉电压是否有任何调节。
数据表图13中的电压为12V。
是否必须为12V? 如果少于12V 正常、请告诉我多少电压正常。

此致、
Tom Liu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Liu、

    由于美国假期、我们的团队目前不在办公室、但我们将在本周晚些时候返回给您。

    此致、
    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    "请告诉我们长距离电缆侧的上拉电压是否有任何调节。
    数据表图13中的电压为12V。
    是否必须为12V? 如果低于12V 正常、请告诉我有多少电压正常。"

    此器件的建议工作条件介于2V 和15V 之间。 如果您要求使上拉电压不同于施加到 P82B96 Vcc 上的 Vcc、那么只要您高于参数表中定义的 Rx/ry 阈值 Vit、就可以使用更少的电压 (大于0.58xVcc)。

    -Bobby