This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM26C32:AM26C32应用问题

Guru**** 2676675 points

Other Parts Discussed in Thread: AM26C32

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/908085/am26c32-am26c32-appliation-questions

器件型号:AM26C32

您好,

我们的客户将 AM26C32用于伺服驱动器应用、他的应用是单端输入、 INCENC_V-连接 的 VCC_+5V、INCENC_V+连接的信号源、但他发现 、当频率高于200kHz 时、占空比会发生变化。 那么、您能帮助进行分析吗?

下面是测试结果和原理图:

三个测试条件如下:

1) R248=R2228=10K、R234=R232=3.3K、高电平出现504ns (输入为1MHz、50%占空比)。

2) R248=R2228=10K、R234=R232=6.2K、高电平出现720ns (输入为1MHz、50%占空比)。

3) R248=R2228=10K、R234=R232=2K、高电平出现460ns (输入为1MHz、50%占空比)。

此致

Kailyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     抱歉,我漏掉了原理图:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kailyn、

    由于美国假期、我们的团队目前不在办公室、但我们将在本周晚些时候返回给您。

    此致、
    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kailyn、

    查看原理图和波形后、我有几个问题:1)您能否更详细地介绍单端信号、例如峰峰值电压、共模电压、源阻抗? 2) 2)对于电阻器网络、A 和 B 引脚之间会出现一些直流电压差。 我不确定如何预期保持 50%占空比与直流偏移。 您能 帮助解释一下吗?  3) 3) 您能否捕获 A 和 B 的波形?

    此致、

    Hao