This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9539:9.2.1.2当 I/O 控制 LED 时最大程度地减小 ICC

Guru**** 2549670 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/908486/tca9539-9-2-1-2-minimizing-icc-when-i-os-control-leds

器件型号:TCA9539

您好!

我对数据表的9.2.1.2器件有疑问:

由于 LED 充当二极管、因此当 LED 关闭时、I/O VIN 比 VCC 低1.2V。

我的理解是、I/O 配置为输入、LED 熄灭。 但为什么 VIN 大约比 VCC 低1.2V?

VIN 为 VCC-Vdiode,Vdiode 在关断时应小于0.7V、据我了解、1.2V 几乎导通。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Howard、

    1.2V 电压反映了由于泄漏电流而导致的 LED 两端的压降。 1.2V 是一个任意数字、会因您使用的 LED 而异。 一些 LED 的"Vdiode (Vdiode)"可能小于0.7V、而另一些 LED 的"Vdiode (Vdiode)"可能大于1.2V。 数据表中该部分的重点是突出显示在不存在弱上拉电阻器时流入输入端的泄漏电流的影响。

    -Bobby