This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD2EUSB30:超高速+

Guru**** 2962450 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD2EUSB30

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/908290/tpd2eusb30-superspeed-plus

器件型号:TPD2EUSB30

您好!

想知道您是否对 用于超高速 Plus (10Gbps)线路的 TPD2EUSB30进行了任何特性描述?

此致、

Jørgen μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jorgen、  

    感谢您发帖

    乍一看、我们掌握的所有信息似乎都是数据表中提供的信息。  

    请参阅第8.2.3节显示5Gbps 功能的应用曲线。  

    我们可以与团队一起查看此器件是否有任何其他可用特性数据。  

    此致、

    Priya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Priya、

    感谢您的输入。 如果您可以进行检查、这将是完美的。

    此致、

    Jørgen μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jorgen、

    数据表中提供的信息就是我们掌握的信息。 对于10Gbps 数据速率、未对此器件进行特性描述。 可用的是插入损耗、可在数据表"6.6典型特性"部分的图7中找到。

    在推荐用于高速数据速率的器件时、我通常使用3dB 的最大插入损耗作为经验法则。 由于 TPD2EUSB30在7.4Gbps 时达到3dB 的插入损耗、因此我不建议在10Gbps 应用中使用它。

    要降低插入损耗、您需要使用电容较低的器件。 在此 链接中 、您可以找到一个包含我们最低电容器件的预滤波列表。 这些器件与 TPD2EUSB30确实有一些不同、但它们是唯一在10Gbps 时具有较低插入损耗的器件。

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    此致、

    Andy Robles