This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD4S009:TPD4S009

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD4S009

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/908640/tpd4s009-tpd4s009

器件型号:TPD4S009

尊敬的专家:

我的客户使用 TPD4S009来保护千兆位 phy、该器件连接在变压器和 phy 芯片之间。

现在它用于 RJ45和变压器之间、他们想知道 GND 和 VCC 是否都可以悬空? 有什么影响? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Minqi、

    欢迎使用 E2E!

    我不确定您所指的是哪个原理图或布局。 如果 RJ45是连接器、我们不建议将器件放置在连接器和变压器之间、因为本节中的共模电压可能非常高。 我们的器件应保持变压器和 PHY 芯片之间的连接更多详细信息、请参阅本应用手册的"2.1物理层"部分:"保护以太网端口免受浪涌事件的影响"

    对于 TPD4S009、VCC 引脚可保持悬空状态、但 GND 应接地、因为此时将消耗瞬变。

    此致、

    Andy Robles