This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TFP401:24位 TFP401可驱动18位 LCD 面板、可能吗?

Guru**** 2914110 points

Other Parts Discussed in Thread: TFP401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/908424/tfp401-24-bit-tfp401-to-drive-an-18-bit-lcd-panel-possible

器件型号:TFP401

您好!

我们希望使用此 LCD 面板、因为它与客户尺寸完全匹配:

https://www.digikey.com/product-detail/en/sharp-microelectronics/LS037V7DW03A/425-2871-ND/4862435

该显示屏每种颜色具有6位、因此具有18位 RGB。

TFP401具有24位 RGB 或每种颜色8位。

我们是否仍然可以使用 TFP401来驱动面板? 这意味着某些引脚不会连接。

请提供帮助、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想补充一点、视频信号输入是通过 HDMI (全高清)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ronald、

    是的、您只需将每种颜色的 LSB 保持未连接状态、但请注意、这将影响图像的质量。 另请注意、如果视频信号为 HDMI、则视频流中不应包含任何音频。

    此致、

    I.K.