This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI84:由于布局限制、CHA/CHB 交换

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/908380/sn65dsi84-cha-chb-swap-due-to-layout-limitation

器件型号:SN65DSI84

各位专家、您好!

客户要求更换 CHA/CHB、因为其连接器引脚不符合 IC 引脚、这意味着我们需要放置更多的 VIAS 和跟踪来将它们连接在一起。 我们能否请您帮助我们了解它是否可行? 如果是、请帮助我们了解如何更换 CHA 和 CHB。 非常感谢!

此致、

Ann Lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ann:

    您可以将 LVDS CHA 和 CHB 与寄存器0x1A 中的位6交换。

    此致、

    I.K.