This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI83EVM:FPC EVM 显示连接器有疑问?

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/908496/sn65dsi83evm-question-on-fpc-evm-display-connector

器件型号:SN65DSI83EVM

团队、

我看到此 EVM 上的 LVDS 连接器是 FPC。 这些引脚是否与某些显示器兼容、 如果是、我们可以购买一个进行测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Julio、

    与 EVM 配合使用的显示屏是 LP101WSA-TLN1。

    此致、

    I.K.