This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8044A:TUSB8044A 的 USB2.0布线长度

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8044A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/908283/tusb8044a-usb2-0-trace-length-of-tusb8044a

器件型号:TUSB8044A

大家好、

我的客户正在为其集线器系统评估我们的 TUSB8044A。

他们想知道是否需要为 TUSB8044A 的上行端口提供额外的 USB2.0转接驱动器。

它们的上行 USB2.0的距离现在约为5000mil。 您是否建议添加额外的 U2转接驱动器? 谢谢。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Feng:

    如果使用了良好的布线和高质量连接器、5000mil 的 USB 2.0布线长度不应成为问题。  如果有任何问题、客户可以为 TUSB21x 器件设计 USB 2.0转接驱动器、并在必要时进行安装。  USB 2.0转接驱动器的路由通过。

    此致、

    JMMN