This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SCANSTA112:TQFP 封装的 SCANSTA112VSX/NOPB 机械数据不清楚地说明封装的俯视图或仰视图

Guru**** 2886930 points

Other Parts Discussed in Thread: SCANSTA112

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/908108/scansta112-scansta112vsx-nopb-mechanical-data-of-tqfp-package-doesn-t-clearly-state-top--or-bottom-view-of-package

器件型号:SCANSTA112

您好!

 SCANSTA112数据表的第22页提供了 TQFP 封装的机械数据。 引脚1和引脚顺序清晰指示、但该图并未说明是封装的俯视图还是仰视图。 假设(可能是正确的)这是软件包的顶视图是合理的、有人可以确认这一点吗?  

我还检查 了 https://www.ti.com/lit/ml/mpqf354/mpqf354.pdf ,该图也没有清楚地说明视图是从顶部还是底部。

提前感谢您、

Ingmar van Klink

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ingmar van Klink

    这是顶视图、您对此封装是否有特别的顾虑?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的确认。 我没有什么特别的顾虑、但我始终希望确保我不会认为这就是我提出要求的原因。 我是否可以在其他文档中的其他位置找到此信息? 很高兴知道这一点、因为我在 TI 数据表中更经常地看到这一点。  

    谢谢、

    Ingmar van Klink

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ingmar van Klink

    我比较了图5 TQFP 引脚分配(知道这是顶视图)和第22页上的机械数据、得出结论、第22页上的机械数据是顶视图。  

    谢谢

    David