This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1046A-DCI:TUSB1046AI-DCIRNQR 是否适合我们的应用?

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB1044, TUSB544
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/908207/tusb1046a-dci-is-ti-tusb1046ai-dcirnqr-suitable-for-our-application

器件型号:TUSB1046A-DCI
主题中讨论的其他器件:TUSB1044TUSB544

尊敬的 TI 成员:


我计划将 TI Thunderbolt 解决方案用于 Intel Tiger Lake 平台。
单通道 Thunderbolt:
(1) Thunderbolt / DP (HDMI)/USB-C 重定时器(Burnside Bridge 重定时器):TUSB1046AI-DCIRNQR 应支持 USB3、HDMI、DP。
(2) 1 OVP 保护:TPD6S300ARUKR
(3) USB-C PD:TI/TPS65993ADYBGT (支持 USB-PD 充电12~27W 的 Thunderbolt /USB Type C)

TI 是否推荐使用 TI/TUSB1046AI-DCIRNQR?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否有可共享的方框图? 如果您已经拥有 Burnside Bridge、为什么需要转接驱动器?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、David、

    请参阅下面的方框图。  

    好的、我看到了。  

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TUSB544 (USB 5G/DP8.1G)或 TUSB1044 (USB10G/DP8.1G)将是解决方案。  

    Burnside Bridge 重定时器将具有其自身的 TX 摆幅和预加重功能、与 TGL TX 摆幅和预加重无关、可对其进行调整以通过 USB/DP 合规性测试。  

    TUSB1044是一款线性转接驱动器、此转接驱动器没有其自身的 TX 摆幅和预加重、并且必须依靠 TGL TX 摆幅和预加重来通过 USB/DP 合规性测试。 请确保 TGL 可以支持此调优过程。

    谢谢

    David