This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI86:IRQ 是否反映电缆拆除?

Guru**** 2766275 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI86

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/906941/sn65dsi86-does-irq-reflect-cable-removal

器件型号:SN65DSI86

大家好、

SN65DSI86 IRQ 支持 HPD 事件、但它还支持电缆移除事件吗? 我们在插入电缆时看到 IRQ 被置位(变为高电平)、但我们移除电缆时 IRQ 并未恢复到低电平。

谢谢。

罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    我们发现 IRQ 保持高电平的原因可能是寄存器0xf5所致。 由于 IRQ 在任何位字段变为高电平时有效、因此在电缆插入时、无论电缆是否被移除或重新插入、IRQ 都将始终为高电平。 但是、这会阻止 IRQ 在反映实际电缆状态时保持透明。 是否有办法解决此问题?

    谢谢!

    罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    我们发现 IRQ 保持高电平的原因可能是寄存器0xf5所致。 由于 IRQ 在任何位字段变为高电平时有效、因此在电缆插入时、无论电缆是否被移除或重新插入、IRQ 都将始终为高电平。 但是、这会阻止 IRQ 在反映实际电缆状态时保持透明。 是否有办法解决此问题?

    谢谢!

    罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗伊

    请参阅第 8.4.5.1节 HPD (热插拔检测)。

    地址0xf5仅在启用 HPD 输入(清除寄存器0x5C 位0 (HPD_DISABLE))时报告 HPD 的状态。

    移除电缆后、是否看到设置了 HPD_Removal (寄存器0xf5的位2)?  

    您是否还启用 了 HPD_remove_EN (寄存器0xE6的位2)?

    谢谢
    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我们已经能够看到 IRQ 工作。 只是 IRQ 状态在首次断言后不会改变。  

    正如我说过的、当我们插入电缆时、IRQ 变为高电平;但是当我们移除电缆时、IRQ 并未恢复到低电平。

    这是预期行为吗? 您可以使用 EVM 验证这一点吗?

    谢谢!

    罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗伊

    他们是否通过写入0xFF 来清除寄存器0xf5?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我不知道我们需要清除0xf5的值是0xFF。 我将尝试一下、然后告诉您。

    谢谢。

    罗伊