This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB2046B:集线器出现过流问题

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2044, TUSB2046B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/907886/tusb2046b-over-current-issue-with-hub

器件型号:TUSB2046B
主题中讨论的其他器件:TPS2044

Windows 计算机可以识别集线器,我可以连接 SACN 磁盘 USB 驱动器、Logitech 鼠标和 Amazon 基本键盘,但当我连接其他设备(如 Kingston USB 驱动器、背光键盘 )时, 或者 未连接5Vusb 的器件、我会从窗口中收到过流警告。 当我探测 TPS2044上的 ocx 引脚时、该引脚不会被拉低、并且5伏电源会关断。  

集线器设置为每端口由总线供电和控制、但由外部电源供电。 控制器是否认识到它处于自供电模式、下游器件报告需要多少功率、如果它高于100mA、则会产生误差?

我在另一篇文章中看到、为了允许每个端口供电、可能必须由主机设置集线器。 这是问题吗? 如果是、是否有有关如何将集线器设置为主机的文档?

我还在另一篇文章中看到、该设计确实需要15欧姆的下拉电阻。

我遵循了检查清单和参考设计。  Chrome 扩展://oemmndcbldboiebfnladdacbdfmadadm/https://www.ti.com/lit/an/slla407/slla407.pdf?;ts=1590104864417

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安德烈斯、您好!

    集线器设置为每端口由总线供电和控制、但由外部电源供电。 控制器是否认识到它处于自供电模式、下游器件报告需要多少功率、如果它高于100mA、则会产生误差?

    如果您看不到集线器上的 ocx 引脚被拉低、则问题是主机看到集线器报告为总线供电、下游器件需要连接100mA 以上的电流。  如果您将集线器设置为报告自供电、则不会发生这种情况。

    我在另一篇文章中看到、为了允许每个端口供电、可能必须由主机设置集线器。 这是问题吗? 如果是、是否有有关如何将集线器设置为主机的文档?

    无法将集线器设置为主机、TUSB2046B 已配置为控制每个端口的端口功率。

    此致、

    JMMN