This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS215:HD3SS215 2输出同时具有信号

Guru**** 2530660 points
Other Parts Discussed in Thread: HD3SS215

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/907595/hd3ss215-hd3ss215-2-output-have-signal-at-same-time

器件型号:HD3SS215

尊敬的团队:

客户希望拥有 A 到 B 和 C 等应用、但他们需要 B 和 C 同时具有输出。 HD3SS215是否适用于此应用?

谢谢。

此致、

Sammi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sammi

    遗憾的是、HD3SS215不同时支持 B 和 C 输出。 您需要一个集线器来支持此功能。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的推荐。 对于 HDMI 或 DP 信号、您是否推荐使用集线器? 客户需要输入、B 和 C 同时具有输出。

    谢谢。

    此致、

    Sammi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sammi

    遗憾的是、我们没有 DP 集线器解决方案。 请查看 MegaChips STDP4320、看看它是否适合该应用。

    谢谢

    David