This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1410:MAX13487EESA 交叉参考

Guru**** 2867080 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/908305/thvd1410-cross-for-max13487eesa

器件型号:THVD1410

您好!

与 MAX13487EESA 相比、客户正在寻找 P2P 和 B2B 解决方案

交叉参考未显示 P2P 解决方案、我们是否有任何 P2P 兼容部件?

谢谢!

此致、

Patty Chuang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patty:

    我们目前没有直接替换。  请通过电子邮件联系我吗?  我想与您讨论更多内容。

    最大