This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX3221:"手工焊接推荐条件"在 MAX3221上

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: MAX3221

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/908241/max3221-hand-soldering-recommended-conditions-on-max3221

器件型号:MAX3221

您好!

对于 MAX3221、您是否具有以下"手工焊接建议条件"?

设定温度:xxx°C (最大值)
加热时间:xxx 秒(最大值)/引脚
加热频率:xxx 次

请告诉我们。

谢谢、此致、
M.Hattori。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈托里-圣、

    否、我们没有针对该器件的任何手工焊接建议。  我建议您按照与其他具有相似峰值焊接温度额定值的器件类似的程序操作。

    此致、
    最大