This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3220:USB-C 中的 USB2.0总线-使用双角色且方向相反

Guru**** 2773145 points

Other Parts Discussed in Thread: HD3SS3220, TS3USB221

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/907851/hd3ss3220-usb2-0-bus-in-usb-c---using-dual-role-and-opposite-direction

器件型号:HD3SS3220
主题中讨论的其他器件: TS3USB221

您好!

我正在项目中使用 HD3SS3220和 TS5USBC412。

我想使用一个 USB-C 端口作为第三个功能。

控制台、OTG 和主机(方向相反)。 这些是不同的端口。

一个想法是:

USB-C 的角色将根据连接的设备类型进行设置。

HD3SS3220处于 DRP 模式、并通过 USB-C 连接器上的 CC 引脚提供适当的 USB2.0方向路径。 对吧?

当笔记本电脑或 PC 连接到 USB-c 时、HD3SS 可以检测到它、并将其设置为 UFP 自有。

当外设(如 USB 闪存盘)被设置为 DFP 自有。

端口控制器的输出端有一个双向 USB2.0多路复用器(TS3USB221)。

理想二极管 IC 将支持 USB 电源提供器件、以防止电源冲突。

似乎原则上可行。 同意?

谢谢。

Ali

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    USB2应该正常工作、而且您也不需要 TS5USBC412、DP1/DP2被连接在 Type C 连接器上

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    感谢您的回复。

    我想针对空载2.0线路上的信号反射效应执行此操作。

    并行使用时、当上下2.0行时、我是否会面临倾斜效应?

    因为我无法确定常规的 Type-C 电缆(在市场中)具有单独的 USB2.0线路或单个2.0线路。

    谢谢。

    Ali

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有多少 USB2线路进入 Type-C、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将使用一条 USB2线路。 我认为 USB-C 电缆(插头)只有一对 USB2。

    如果是、正如您所说、我不需要 USB2多路复用器 IC。

    最后、我看到(最近)标准 USB-c_TO_USB2电缆具有单条 USB2线。

    很抱歉、第二个问题占用了您的时间。

    谢谢 Brian。

    Ali